1、什么是NACE |
|
|
National —— 美国 Association of —— 协会 Corrosion —— 腐蚀 Engineers —— 工程师 现在简称NACE国际,是全球认可的腐蚀控制领域的专业权威组织。NACE提供技术培训和认证项目、会议、行业标准、报告、出版物、技术期刊及政府相关活动等。
|
|
2、何时成立 |
|
|
成立于1943年10月9日,创始人为11位来自管道行业的腐蚀工程师。创始之初被称为“美国腐蚀工程师协会”。 |
|
3、成立原因 |
|
|
环境引起的开裂(EC)失效影响因素 |
现在简称NACE国际,是全球认可的腐蚀控制领域的专业权威组织。NACE提供技术培训和认证项目、会议、行业标准、报告、出版物、技术期刊及政府相关活动等。
为了应对这些潜在的威胁,NACE提出了酸气环境下材料选择指南。 NACE MR0175 – 2015 Material —— 材料 Requirements —— 要求 01 —— 编号 75 —— 1975年批准 -2015 —— 2015年修订 |
4、详细介绍 |
|
|
目前有关NACE指南也有了同步的国际标准。 2003年发布的国际标准 ISO 15156 和美国国际腐蚀工程师协会NACE MR0175 两种形式是相同的,具有相同的标题“石油和天然气工业 - 油气生产中对含有H2S环境的材料使用”, 包括三个部分 : 第 1 部分抗裂纹材料选择的普遍原理 ; 第 2 部分抗裂纹碳钢和低合金钢,以及铸铁的使用 ; 第 3 部分抗裂纹 CRAs(抗腐蚀合金)和其他合金。 对于在含有 H2S 环境的油气生产和天然气脱硫工厂设备中使用的材料,此标准给出了选择结构材料的依据和标准。此标准描述了所有由 H2S 引起的开裂机制,包括 SSC和 SCC,以及其他氢致开裂形式。 预先得到论证并在此标准中列出的材料,无需进行任何额外的实验室测试就可以直接应用在所需的场合。所有列出的带有微结构特征(如退火或应变硬化)和特性(如硬度)证明文件的材料在指定环境条件下进行现场安装或实验室测试都能获得很好的结果。 此标准中的合金以材料组来区分,在每组中,以材料类型或个别合金元素来区分。标准给出了所需要抗裂纹合金可接受的冶金条件和环境限制。与普通用途部件相比,对井下安装部件具有更严格的条件和限制。给出的环境限制有 H2S分压、温度、氯化物浓度、PH值和硫元素。 详情可从国际化标准组织 ISO 15156 和美国国际腐蚀工程师协会 NACE MR0175获得。 用于酸气环境的材料和流体系统部件的制造选择过程是复杂的,最终用户需要详细说明主要的酸气服务条件,包括稳态作用和潜在的非故意暴露。除了材料特性, H2S 分压、PH值、氯化物浓度、硫元素的存在、温度、电流作用、机械应力以及与水溶液接触时间也会影响材料在酸性流体中发生开裂的情况。为了选择最佳的流体系统部件材料, 最终用户应该十分熟悉 NACE MR0175/ ISO 15156 标准的要求。同时,NACE特别提出最终用户有责任在使用前检查相应的健康、安全、环保和法规文件,并确定它们对本标准的适用性。 世伟洛克生产客户订购的特别阀门、接头或其他流体系统部件用于酸气服务时,会进行产品检查,所有的润湿部件按标准要求进行评估,如材料类型、制造工艺和最大硬度。这样确保了用于酸气服务的产品满足NACE MR0175/ISO 15156 标准的要求,同时满足客户对持久性、优秀性能与可靠服务的要求。 |
|
|
注:自2019年10月8日起,金额低于RMB3000(不含税),订单操作费由原先的RMB 1000元调整为RMB 100元(不含税),金额低于500美元,订单操作费由150美元调整为15美元,感谢您一直以来对世伟洛克的支持! |
|