alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克 ( 上海 ) 流体系统科技有限公司

唯一官方授权的销售与服务中心 | 全国销售与服务热线:400-600-6210

氢燃料电池汽车量产的“加速器”

在氢燃料电池汽车中,从储氢罐到燃料电池电堆之间的氢气传输管路,超过60多个连接点,这是容易发生氢气泄漏的薄弱环节。考虑到氢燃料电池汽车氢气传输管路连接点较多,迫切的需要实现管路连接的快速安装。氢燃料电池汽车应用中氢气压力高、易泄漏,为了实现氢气传输管路的安全,除了要选择安全可靠的产品外,还要在快速安装批量生产的基础上确保安装的正确性。

 

一、力矩安装卡套接头

通过螺母端部的动态区域设计实现力矩安装,定量的控制实现安装一致性,完全匹配了汽车行业对质量控制的要求。

已经获得专利的世伟洛克力矩安装卡套接头

二、高产量预装工具HVSU

所有的力矩安装卡套接头都需要进行预装,为了满足氢燃料电池汽车批量生产对快速正确安装的需求,世伟洛克除了手动预装工具,还开发了高产量预装工具HVSU。

 

高产量预装工具HVSU的预装视频链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/9DhaWZDH9TXm7BeMRfV5Bg

 

快速预装—预装过程只需要3秒

手动预装工具必须要将螺母拧到本体模具上,而使用高产量预装工具进行预装时,只需要把螺母卡套套到本体模具上,节省了人工和预装时间,最终通过气动驱动实现快速预装。

正确安装—确保卡套管触底才启动预装

高产量预装工具中配置有检测卡套管触底的传感器,传感器检测到卡套管触底,会自动启动预装过程,确保了预装过程不会有卡套管未触底的错误发生。

完成安装—力矩扳手拧到要求的力矩值

经过高产量预装工具预装后,把预装后卡套螺母的管子插入到接头本体并手紧螺母,用普通扳手固定好接头本体,用力矩扳手把螺母拧到要求的力矩值就实现了正确的安装。

三、力矩安装卡套接头更多优点
  1. 力矩安装卡套接头采取的全金属结构,实现了金属对金属的密封,拓宽了耐温范围,无需担心O型圈密封接头的O型圈老化问题,减少了更换维护成本。
  2. 除了使卡套接头实现力矩安装外,独特的卡套螺母安装在阀门上还可以实现阀门端接的力矩安装。
  3. 世伟洛克力矩安装卡套接头保留了世伟洛克卡套接头的三大性能优势:
  • 牢固的管子抓紧:世伟洛克卡套接头的后卡套抓紧面积大,对管子产生铰链夹箍式抱紧作用,从而实现了牢固的管子抓紧,提升连接的耐压性能。
  • 无泄漏的气体密封:世伟洛克卡套接头的独特设计,通过增加密封路径的长度,降低泄漏路径的高度,实现了优秀的密封性能。
  • 优秀的抗振动性能:后卡套与管子的接触面积比较大,可以很好地支撑抓紧区域,保护应力集中点,从而提高了卡套接头的抗振动能力。

注:自2019年10月8日起,金额低于RMB3000(不含税),订单操作费由原先的RMB 1000元调整为RMB 100元(不含税),金额低于500美元,订单操作费由150美元调整为15美元,感谢您一直以来对世伟洛克的支持!